This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:TMS320C6678:FPGA 和 DSP 之间 SRIO 的 DMA

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587498/ccs-tms320c6678-tms320c6678-dma-for-srio-between-fpga-and-dsp

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 FPGA 和 C6678之间的 DSP 侧使用 DMA 引擎来实现 SRIO。

是否有任何相关示例或文档?

谢谢、此致、

Mounika Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mounika、

    我已将此内容转发给 DMA 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev