This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:TM4C129与 CC3200的接口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587511/rtos-tm4c129-interface-with-cc3200

Thread 中讨论的其他器件:CC3200EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

我想通过  UART 连接 Tiva TM4C1294连接 LaunchPad 并将其与 CC3200进行通信。 请提供 有关 如何执行此操作的完整说明、并提供文档。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC3200是否也是 Launchpad 或是否在定制板上? 在 TivaWare 中使用 TM4C129 Launchpad UART有许多示例。  如果您计划在 EK-TM4C1294XL 上运行 TIRTOS、请查看中的示例:

    C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\tirtos_tivac_2_16_01_14_examples\TI\ek_TM4C1294XL\uartechodma