This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6713B:TMS320C6713

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586882/tms320c6713b-tms320c6713

器件型号:TMS320C6713B

您好,

一位大学导师向我们提出以下问题:

请参阅关于 Matlab 编码器链接:https://www.mathworks.com/hardware-support/system-requirements.html

不再支持 C6000电路板:

 

 

 

在较新的 Matlab 版本(2016B)中、我找不到这些 TI 工具的任何安装包。

是否有任何方法可以继续使用 Simulink 进行 TI C6000快速原型设计?

请告知,

 

此致、

 

Arik.P.

AFAE,以色列销售。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arik:

    产品文件夹中提供了器件型号:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    请参阅型号(3)部分。 没有 Simulink 模型。
    我认为您需要解决 MathWorks 这个问题、因为 afaik TI 不支持 MATLAB 模型。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、MathWorks 删除了 R2016b 版中对 C6000的定制支持。 但是、此支持非常过时-它旨在与 CCSv3.3配合使用、仅对 CCSv4和 CCSv5提供部分支持、对 CCSv6没有官方支持。

    使用 MathWorks 工具对 C6000进行编程的方法是对任何嵌入式器件进行编程-从 MATLAB/Simulink with Embedded Coder 生成自定义和优化的 C 代码(需要设置) 然后将该代码导入到 CCS 项目中并在 IDE 中运行。几乎所有 MathWorks C6000客户都在利用此工作流、因为他们希望使用最新版本的 CCS。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您为我们的活动提供支持。

    在您重放我们的问题后:
    目标是否有 C 语言的 TI 代码示例:

    www.ti.com/.../tmdslcdk138
    2.www.ti.com/.../tmdslcdk6748

    我们查找一些使用音频编解码器(在基于帧的策略中)和使用 TCP/IP 的示例。
    您能给我们举一个示例、让编解码器接收音频帧、然后对其进行滤波、并将滤波后的数据发送到音频编解码器的输出。

    Embedded Coder 和 CCS 项目之间是否有任何链接?
    将代码导入用户项目的阶段是手动还是自动?
    是否有关于 C6000支持的编码器设置的任何信息?

    我希望我们能够回答他们要求的一些项目。

    此致、

    Arik.P.
    AFAE