请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 你(们)好,先生
我们将 AM3352的 GPMC 接口连接到 C6748的 HPI 接口并实现软件代码。
我们还为 AM3352 WAIT0和 DSP6748 UHPI_HRDY 设置内部上拉
GPC wait0引脚的上拉电阻器存在一个问题。
如果 wait0 上拉电阻为33欧姆,则通信成功。
如果 wait0 上拉电阻为4.7k 欧姆,则通信失败。
合适的拉电阻值是多少? AM3352的 GPMC wait0输入阻抗是多少?
感谢您的回复
BR
Yimin