This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:AM57xx 的字节序

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587635/linux-endianness-of-am57xx

主题中讨论的其他器件:AM5718AM5728

工具/软件:Linux

我们开始将应用从传统器件移植到 AM57xx (AM5718和 AM5728)。

 1. AM57xx 的字节序是什么?

2.它是否固定为小端字节序?  

3.是否可以切换到大端字节序?

谢谢、

Paritosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paritosh、

    AM57x 器件是小端字节序。 如果为大端字节序配置了任何外设、则需要在驱动程序中使用转换包装程序从大端字节序转换为小端字节序、因为我们的 Linux 软件产品无论如何只支持 LE。

    在 DMA4中、大端字节序的配置选项很少

    16.1.4.8转变思想

    DMA4_CSDPi [21] SRC_ENDIAN,[19] DST_ENDIAN

    另请参阅 AM57x TRM 部分:

    30.1.9.2.6.1半字节和字节顺序
    30.2.9.2.6.1半字节和字节顺序

    9.4.8.7.1.1.1数据类型


    此致、
    帕维尔