This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:1GB NAND 闪存

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587512/am3358-1gb-nand-flash

器件型号:AM3358

尊敬的:先生

      对于 AM3358 TRM,AM3358 GPMC 地址为 0x0000_0000~0x1FFF_FFFF,为512MB。我想知道 AM3358可以支持1GB 闪存?软件需要修改什么?

      谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NAND 不是存储器映射、它是通过数据接口寻址的。 请打开 NAND 数据表并阅读 NAND 寻址的工作原理。