This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:EMIF 频率

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587500/linux-am5728-emif-frequency

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

我估计内存带宽。  我们的电路板 与 EVM (AM5728)相同。 DDR3时钟为533MHz。

让我来展示  您的示例结果(Dra7xx_ddrstat_speed.c)。

 EMIF 频率:266MHz  
 EMIF1 CMD_PEND 71%数据42%
  EMIF2 CMD_PEND 72%数据43%

正确的 EMF 频率:266MHz 吗?    

EMF1具有266MHz、EMIF2具有267MHz 是否意味着?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的 EMF 频率:266MHz 吗?    请参阅 AM572x TRM 版本 H 中的表15-98。EMIF_FICLK 是 EMIF_PHY_FCLK 频率的一半。
    EMF1具有266MHz、EMIF2具有267MHz 是否意味着? 否