This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:在 Linux 中构建应用程序

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587575/linux-am3358-building-an-application-in-linux

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好!

我们将使用 Sitara AM335x 板构建应用。 我们希望使用 Linux。 根据我们对 GPL 的理解,如果我们构建应用程序,我们的应用程序代码也将受 GPL 的控制。 因此我们想知道,如果我们想构建这个应用程序(使用 Linux)并销售它,我们是否有任何方法可以使我们的应用程序成为开源的?

此外、如果我们编写自己的驱动程序、那么它是否需要开源?

此致