This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3352:AM3352与 Linux 上的 FPGA throgh SD/MMC 接口基座通信

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587096/linux-am3352-am3352-communicate-with-fpga-throgh-sd-mmc-interface-base-on-linux

器件型号:AM3352

工具/软件:Linux

您好、专家:

我的主要客户使用 AM3352 MMC/SD 接口在 AM3352和 FPGA 之间进行8位数据传输、FPGA 作为非标准 MMC/SDIO 协议工作、无需响应即可命令、我想确认、如果 AM3352 MMC/SD 接口可以作为 非标准 MMC/SDIO 协议模式工作吗?

我认为一个类似的主题是:

e2e.ti.com/.../758097

BTW、客户以前使用 Freescale IMAX 283、并使用 IMAX 283 SDIO 接口作为与 FPGA 通信的非标准 MMC/SDIO 协议模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将查看此内容并返回报告。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Yordan、
    我还将要求客户提供其 FPGA 的工作模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我搜索过 AM335x 中描述的标准:
    •完全符合 SD 物理层规范 v3.01中定义的 SD 命令/响应集
    •完全符合 SD 部件 E1规范 v3.00中定义的 SDIO 命令/响应集和中断/读取等待挂起/恢复操作

    第一 个 SD 物理层规范 v3.01 (members.sdcard.org/.../part1_410.pdf)第3.6节总线协议仅讨论命令/响应协议:
    "SD 总线上的基本事务是命令/响应事务(请参阅图3-4)"
    据说 AM335x 中的 MMC 接口完全符合此规范。

    我能够在互联网上找到的 SDIO 器件 E1规格是: www.sdcard.org/.../Simplified_SDIO_Card_Spec.pdf

    同样、如果您在第3.1节" I/O 卡初始化差异"中看到方框图、您将看到协议取决于 SD 卡的响应。

    因此、我认为您的客户将需要他们的 FPGA 做出某种响应。

    此致、
    Yordan