This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:C5517的电源设计

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586870/tms320c5517-power-design-for-c5517

器件型号:TMS320C5517

尊敬的 TI 专家:

请允许我确认以下问题。

[问题]
是否会为 C5517提供电源设计?
注意:C5517将以200MHz 运行。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此事转发给设计专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的通知。 我正在等待您的反馈。
    如果可能、请提供电源设计的一些变体。
    低成本设计。
    2.低功耗设计。
    3.建议的设计,EVM 除外

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaka-San

    我们没有针对#1和#2的任何其他配套资料。  

    对于#2、我们在中提供了一些指导  

    最好与您所在地区的区域模拟产品配合使用、以支持更低功耗/成本的电源解决方案。  

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、
    我明白了。 如果可以、您将来是否会为 C5517提供以下文档?

    www.ti.com/.../slva401a.pdf
    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaka-San

    感谢您的反馈。 我同意这种做法可能也是 C5517和 C5545的良好配套资料。 我将在内部强调这一需要-了解我们何时以及如何解决这一问题。  

    如果您正在处理具体的客户参与、需要对电源解决方案提供一些进一步的指导-请随时通过当地现场团队进行沟通、我们将了解我们是否有能力提供进一步的指导。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mukul、

    感谢您的回答。
    如果您提供了这些信息、请告诉我。

    此致。
    Kaka