This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:采用 ECC 的镜像 DDR3放置

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587336/am5726-mirrored-ddr3-placement-with-ecc

器件型号:AM5726

你(们)好  我想在 AM5726 Sitara MPU 上使用 ECC。  我知道硅 eratta i922、但仍然希望 ECC 内存选项可用。  我希望将存储器空间最大化到4GB (器件最大值)、因此目前每个 EMIF 使用2个 Micron MT41K1G8SN-125IT (DDR3L-1600、1Gbit×8位器  件)、每个 EMIF 总共可提供2GBytes (1GB×2器件= 2GBytes×2 EMIF =总共4GBytes)。  我知道、只要我知道16位份额限制并且 ARM 和/或 DSP 是 ECC 存储器分区(EMIF1存储器空间的一个子集)的启动器、我就可以在 EMIF1 ECC 引脚上添加第五个 DDR3L SDRAM 器件。

E2E Sitara_arm/f/791/t/565429 博文对于确保我获得的上述信息正确无误非常有帮助。

话虽如此、如果我的上述各项都正确、那么我的问题如下:

根据最新的 AM572x 数据表(SPRS953B)§8.2.2.3、表8-3、我想知道如果我使用 ECC 存储器、是否支持 PCB 镜像。  该表指出、如果我 在一条 EMIF 总线上有5×8位 DDR3器件、则不支持镜像。  但是、我的 EMIF1总线宽度为×16位(2个器件)、因为我将使用2个 DDR3L 器件和一个 ECC 存储器。

1) 1)那么、我是否可以使用此 ECC 布置的 PCB 器件镜像?

2) 2) 2)数据表中的此 DDR3L 器件计数8-3是否包含 ECC 存储器?

谢谢、

查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不需要担心。 如果您注意到该表指出不支持对所有奇数设备进行镜像。 这只是反映了您不能对奇数的器件进行配对的事实。