This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2SX:TDA2Eco 和 TDA2x 具有引脚兼容性

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586455/tda2sx-tda2eco-and-tda2x-be-pin-compatible

器件型号:TDA2Sx
主题中讨论的其他器件:TDA2

你(们)好

我们计划  为 AVM 应用创建 TDA2x 电路板。

TDA2x 电路板 将与 TDA2x 和 TDA2Eco 共享。

 TDA2Eco 和 TDA2x 是否可以实现引脚兼容?

此致、
JP PARK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP Park:

    TDA2x 和 TDA2Eco 引脚对引脚兼容、您可以在此处查看表底部的注释:
    www.ti.com/.../overview.page

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我想补充一点,这条注释可能会有点误导。
    这两个器件不是引脚对引脚等效的器件、但 PCB 的设计可能使其能够适应一个或另一个 SoC。
    例如、TDA2没有 CSI2接口、也就是说、这些引脚充当其他接口引脚(我认为 VIN 引脚)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    问题得到了解决、感谢您的帮助。

    此致、
    JP PARK