This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6412:XIO2001 PCIe 桥接性能

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587059/tms320c6412-xio2001-pcie-bridge-performance

器件型号:TMS320C6412
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

我有一个将 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接至 C6412的设计。 我们在执行突发时看到大于100Mbps,这在以33MHz 运行 PCI 总线时是可以的,但在66MHz 运行 PCI 总线时看到相同的吞吐量。 在该模式下、我们本来希望接近200MBps。 我已确认各种上拉和下拉电阻都正确、并且 PCI 时钟处于66MHz。

我们使用 C6412 PCI DMA 引擎从 L2 SRAM 传输到主机 PC。 我们从 DSP 的片外 SDRAM 获得类似的速率。 通过这些论坛阅读、我发现了 XIO2001性能调谐器、明天将尝试使用、但其他大多数线程似乎都担心使用33MHz 时钟时速度超过100Mbps、我们已经准备好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    我已将此事转交给专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩、

    该器件已使用10年以上、支持非常有限。  为什么要使用此旧器件而 不是具有有效支持的 C66xx DSP 系列中的更新器件进行开发?

    假设器件甚至可以支持您所需的吞吐量、则通过适当的软件调优可能可以解决您的问题。  此信息可能不可用。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的快速响应。 我们在该 DSP 上运行了大量传统代码、实际上该设计已经使用了几年。 但是、吞吐量最近已成为一个问题、从该模块下载是限制因素。 计划在将来更新到新的 DSP、但此设计具有很大的安装基础。

    我可以从文档中知道、66MHz 频率下的速率应该可以更高。 我们将尝试使用调谐器来查看它是否有用。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    此处没有太多其他信息、正如 Tom 所说、这是一款非常旧的器件、支持有限。
    我必须假设您正在查看以下应用手册
    www.ti.com/.../spra965.pdf

    如果您是、请确保您了解在哪里可以获得双倍吞吐量等(传输大小、源/目标内存等)、所有这些因素都包含在内-并且可能与 PCI 时钟从33扩展到66的方式不同)
    希望这对一些人有所帮助。

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这份文件使我相信我们可以使用66MHz 达到>200MBps。 或至少高于133MBps。
    今天、我们使用了 XIO2001性能工具、但除了找到要避免的几个状态外、我们无法有意义地影响性能。
    但是、我们继续调查、发现 DMA 驱动程序代码中存在一个错误、该错误会增加基准测试中未考虑的开销。 我们的 L2支持高达180MBps 的速度、板载 SRAM 支持高达140MBps 的速度、我们最终需要从下载。 我们将寻找更多的开销降低和 SRAM 时序、但现在我们已经超过133MBps、我们认为总线配置是正确的。
    感谢 Mukul 和 Tom 的帮助。