请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6638K2K 您好!
我处于某些大型 DSP 算法的实施阶段、我已经在 C66x 目标上的速度方面的"完全优化"设计中编写了这些算法。 这些算法已在第一步(所有数字都很复杂)写入 MATLAB 浮点、然后我使用 MATLAB 定点工具箱将它们转换为定点(大多数为16位)。 然后、我使用 TMS320C6000内在函数运算符编写 C66代码。
在算法测试期间、我注意到 MATLAB 定点和 C 的输出在许多地方都不是位匹配的。 由于我的算法对小误差(舍入或饱和)非常敏感、因此我想问 TI DSP 专家、他们有什么建议可以在最佳环境中仿真算法、从而在目标上实现之前获得最接近的预期数字性能。 我从 MATLAB Toolbox 切换到另一个环境的另一个原因是其过程缓慢且仿真时间长。
我很久以前在 E2E 论坛的一些主题中发现 IQMath 提供的功能与我在 C64x 器件上寻找的功能相似。 是否有用于这些目的的任何类似软件或软件包?
谢谢、
阿尔达兰