This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMS320C6748:帧速率非常低

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586460/starterware-tms320c6748-the-frame-rate-is-very-low

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:TMDSLCDK6748

工具/软件:Starterware

你好

我想为 我的应用使用 facetect 演示、但我发现帧速率非常低、即使我删除了源代码的 facetect 部分、 帧速率仍然非常低。 我该怎么做? 我 的开发板是 TMDSLCDK6748

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我想为我的应用使用 facetect 演示、但我发现帧速率非常小、即使我删除了源代码的 facetect 部分、帧速率仍然非常小。 我该怎么做? 我的开发板是 TMDSLCDK6748。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否更改    facete_lcdk.c 的函数 SetUpLCD (void)或 SetUpVPIFRx (void)中的某些参数 以提高帧速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至 L138论坛。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帧速率较慢、可能是由于示例中使用的颜色空间转换。 您可以通过降低分辨率来获得更高的帧速率。 n`t、就我所记得的、代码不使用 DMA 进行数据移动、因此很难实现更高的帧速率。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

       感谢您的回答、  现在我知道  在光栅模式下、LCD 控制器使用公式 PCLK = SYSCLK2/CLKDIV 从 SYSCLK2获取输出时钟、其中 CLKDIV = 2至255。 那么、我问如何设置 CLKDIV 和 LCD PCLK、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关此设置、请参阅器件的技术参考手册:
    www.ti.com/.../spruh77c.pdf

    使用 LCD 控制寄存器设置 CLKDIV。