This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:AM572x RTOS SD 卡创建问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587252/re-am572x-rtos-sd-card-creation-issue

Anjana、

我遇到的问题与 gmake 相同、但我使用的是较新的软件包。

C:\ti\pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\boot\sbl>C:\ti\ccsv6\utils\bin.gmake 示例 board=evmAM572x SOC=AM572x
gmake[1]:输入目录'C:/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/ti/boot/sbl
gmake[1]:***没有使目标为“/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example/a15/mpuc0/obj/sbl_multicore_mpu.o”的规则,“/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example/a15/mpuc0/bin/sbl_app.out”需要。停止。
gmake[1]:离开目录'C:/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/ti/boot/sbl
Makefile:73:目标“示例”的配方失败
gmake:***[示例]错误2.

没有使目标'/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example --不存在的规则,具有以下内容
C:\ti\pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\boot\sbl\binary\evmAM572x\mmcsd

我从您的消息中看到您的 gmake 正常工作、但我看不到您在消息中执行了哪些操作来使其正常工作。

我在 make 文件中看到并修复了一个问题:

ifndef make
导出 make = make /*我更改为 gmake */
字节序

请提供信息。

提前感谢您、

Jim Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一篇文章中提供的路径可能会令人困惑。

    我将 C:\ti\ccsv6\utils\bin 添加到我的环境路径中以使用 gmake。

    RAN Gmake:
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\boot\sbl>gmake 示例 Board=evmAM572x SOC=AM572x

    导致以下误差:
    gmake[1]:输入目录'C:/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/ti/boot/sbl
    gmake[1]:***没有使目标为“/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example/a15/mpuc0/obj/sbl_multicore_mpu.o”的规则,“/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example/a15/mpuc0/bin/sbl_app.out”需要。停止。
    gmake[1]:离开目录'C:/ti/pdk_am57xx_1_0_5/packages/ti/boot/sbl
    Makefile:73:目标“示例”的配方失败
    gmake:***[示例]错误2.

    没有使目标'/ti/boot/sbl/binary/evmAM572x/example --不存在的规则,具有以下内容
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_5\packages/ti\boot\sbl\binary\evmAM572x\mmcsd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我在 e2e 上n`t 了一个单独的线程、因为您注释的线程已经由用户验证、因此它在我们的跟踪中不会显示为待处理响应。 我建议您发布新帖子、以引起我们的注意。

    此处提供了设置 SDK 构建环境的建议方法:

    n`t 您使用这些指令设置构建环境、那么您不需要修改 make 文件来进行构建。 最简单的方法是

    设置 TOOLS_INSTALL_PATH = 
    
    设置 SDK_INSTALL_PATH = 
    
    CD processor_sdk_rtos_am57xx_x_x
    
    setup.bat 

    设置此项后、您应该能够使用构建示例  

    gmake all Board=evmAM572x SOC=AM572x bootmode=mmcsd

    请尝试一下、并告诉我这是否能解决您的问题。 如果没有n`t、请提供 setup.bat 文件中的日志、以便我可以验证您的编译是否设置正确。

    此致、

    Rahul