This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM3352:USB 至 USB 连接

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587183/rtos-am3352-usb-to-usb-connection

器件型号:AM3352

工具/软件:TI-RTOS

您好!

是否有关于如何通过 USB 连接两个器件的应用手册或参考?
在我们的应用中、我们需要在两个 AM335x 之间以高速和低电平进行通信
延迟。 听说过通过 USB 进行设备到设备连接。
请告诉我这是否可行、如果有任何参考、我们可以参考。

此致
库米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将其移至器件论坛。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    处理器 SDK RTOS 中为该器件提供了 USB 主机和器件驱动程序支持。 但是、这些示例提供了与主机连接的接口或与拇指驱动器连接的接口、而不是与另一个 AM335x EVM 连接的接口。 您可以利用这些 LLD 驱动程序来创建此应用。

    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_USB

    此致、
    Rahul