This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2EVM5777:错误:DB-6.0.30-r0 do_patch:函数失败:patch_do_patch

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587162/tda2evm5777-error-db-6-0-30-r0-do_patch-function-failed-patch_do_patch

器件型号:TDA2EVM5777

我尝试根据以下页面启动评估板。

处理器 SDK Linux 汽车软件开发人员指南-德州仪器 Wiki processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

当我执行"../build-core-sdk.sh dra7xx-evm"时、我在下面得到错误。

--------------------------------------------------

[PSDKLA]>
[PSDKLA]>CurrentDirectoryi/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/Yocto-LAYLOUNES
[PSDKLA]>PATHIS/HOLE/USER-NAME/ti/ti-processor-sdk-linux-Automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/downloads/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86_64 arm-linux-gnueabihf/bin:/home/user-name/bin:/usr/local/sbin /usr/bin /usr/lib/jvm/java-8-oracle/bin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/games:/usr/local/games:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db/bin:/usr/lib/jvm/java-8-oracle/jre/bin
[PSDKLA]>Buildingonucundu1404-64位 组同步运行 Linuxubuntu1404-64位 组同步 x3.13.0-24-generic#47-UbunduSMPr五月223:30:00UTC2014x86_64 x86_64:64x86_64GNU/Linux
[PSDKLA]> StartingYoctobuildat2017年4月5日水曜日07:23:34JST
[PSDKLA]>
[PSDKLA]>cdbuild
[PSDKLA]>.conf/setenv
[PSDKLA]>cpconf/local.confconfconfconf/local.conf.inere.
[PSDKLA]>MACHINE=dra7xx-evmbitbake尾 dk-rootfs-image
注:StartedPRServerwithDBfile:/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/yocto-layers/build/cache/prserv.sqlite3、IP:127.0.0.1、端口:49188、PID:2615
Parsingape:100%|#################################################################################### |TIME:00:02:52
parsingof2251.bbfilescomplete(0cached、2251sed.).2845targets, 443skiped,0masked、0errors。
注:重置任何任务单依赖项

构建配置:
bb_version="1.30.0"
Build_SYS="x86_64 Linux 版"
NATIVELSBSTRING="UBIN-14.04"
TARGET_SYS="ARM-Linux-gnueabi"
MACHINE="dra7xx-EVM"
DIASTRO ="Arago "
DISTRO 版本="2016.12"
tUNE_features="armarmv7avfpthumbneoncallconvention-hard"
TARGET_FPU ="硬"
meta-glsdk="标题:a4b22132f6c2f092668b1f4e53c708f3e40b658b"
meta-arago-distro
meta-Arago-Extras ="标题:8f4d19340ff6844151ad64c52458ee2103e25e2c"
meta-qt5="标题:1100037b9becaaa5749602bca9d63693119c4585"
元网络
meta ruby
Meta-python
meta-OE="主机:55c8a76da5dc099a7bc38495c672140cedb78e"
meta-ti="head:2a474f9f2cc6972f337f09805f0af17b371033d5"
meta-linaro-toolchain
meta-opte="标题:2f51d38048599d9878f149d6d15539fb97603f8f"
meta ="标题:28da89a20b70f2bf0c85da6e8af5d94a3b7d76c9"

注:准备运行队列
注:ExecutingSetSceneTasks (执行集任务)
注:执行运行队列任务
错误:db-6.0.30-r0do_patch:CommandError:'quilt--quiltrc/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03_02_00_03/Yocto-lages/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/sysroots/x86_withoutputs/exittr64_outputs:
应用 patchfix-paralling-build.patch
patchingfileMakefile.in
hunk#1FAILEDat1034。
1outof1hunkFAILED--rejectsinfileMakefile.in
Patchfix-paraller-build.patchcanbereverse-applied
错误:db-6.0.30-r0do_patch:Functionfailed:patch_do_patch
错误:Logfileoffailustreoredin:/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/yocto-layers/build/arago-tmp-external-linaro-toolchain/work/armv7ahf-neon-linux-gnueabi/db/6.0.30-r0/temp/log.do_patch.21524
错误:task5353 (/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/yocto-layers/sources/oe-core/meta/recipes-support/db/db_6.0.30.bb、do _补丁)失败、无法使用 exitcode'1'
注:任务摘要:Attemped324tasksofther164不需要的任务失败。
注:Writingbuildhistory
Waitingfor0runningtaskstoftor:

摘要:1任务失败:
/home/user-name/ti/ti-processor-sdk-linux-automotive-dra7xx-evm-03_02_00_03/yocto-layers/sources/oe-core/meta/recipes-support/db/db_6.0.30.bb、DO 补丁
摘要:显示热读2错误信息,返回零输出代码。
[PSDKLA]>
[PSDKLA]> CompletedYoctobuildat2017年4月5日水曜日07:51:43JST
[PSDKLA]>
~@μ s ubuntu1404-64位 组同步器:μ s/ti$

----------------------------------------

当我重试时、"ti-processor-sdk-linux-Automotive ra7xx-evm-03_02_00_03/Yocto-lages/build/Arago-tmp-external_linaro-toolchain/"占用了大量空间。
线性存储容量大于或等于100GB、因此由于空间不足、构建过程停止。
如果我有更多的存储空间、我成功构建了吗? 如果是、我需要多少存储器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否在至少有140-150 GB 可用磁盘空间的计算机上进行尝试(大约花费了135GB 来构建 psdkla 3.01)、并查看您是否遇到任何问题?

    此致、
    Yordan