This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tiva-C - SDSPI - SD 卡- FAT FS 示例

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587185/tiva-c---sdspi---sd-card---fat-fs-example

主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

您好!

TI 是否有任何使用 FAT FS 文件系统、打开/读取/写入文件的官方示例? 如果是、您可以在此处上传此示例吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、下载 TivaWare 并查看中的示例:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\sd_card

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!

    此致、