This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware:如何在 Resource Explorer 中显示的 PDF 中查找单词?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586394/starterware-how-to-find-words-in-pdfs-displayed-in-resource-explorer

工具/软件:Starterware

您好!

我正在尝试回答我自己的问题;这将有助于在 Resource Explorer 中呈现的 PDF 中搜索单词、但是、当我右键单击文档时、上下文菜单中没有"查找"(与使用 Acrobat Reader 时一样)。  当我使用 Google Chrome 的"查找"时、它(可预测)应用于浏览器窗口、而不是 PDF。

如果有更好的地方发布此问题、请道歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    B Lench、

    "PDF 呈现在 Resource Explorer 中"您是否在 CCS 中讨论过?
    根据您的帖子、不确定它的位置。

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、
    很抱歉、我误解了"Starterware"论坛的目的、感谢您的回复。
    为了记录在案、我在这里重新发布了问题:"e2e.ti.com/.../2155004
    此外:我一直在使用"Resource Explorer"的"在线"版本、但没有意识到 IDE 也具有该版本。
    以下是联机版本的链接:http://dev.ti.com/tirex/#/"

    BTW:Ryan Brown 在另一个论坛上回答了该问题。

    谢谢/谢谢!
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bill、
    不用担心。 很高兴您的问题得到解决。

    Lali