请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:STARTERWARE-Sitara 工具/软件:Starterware
Ηey 每个人!
如果我没有弄错、为了在 BeagleBone White 中设置 PWM 模块、我需要确定时基时钟(TBCLK)的值。
为此、我需要在 TBCTL 寄存器的某些预定值中指定(所谓) hspclkdiv 和 clkdiv 位的值。
这是因为、正如技术参考手册中所述、TBCLK 的值由以下公式给出:
TBCLK=SYSCLKOUT/(HSPCLKDIV * CLKDIV)
那么、我的问题是、指定 hspclkdiv 和 clkdiv 所需值的方法应该是什么?
例如、我想、在上述等式的分母中有多种方法可以实现相同的乘积。
应选择 hspclkdiv 和 clkdiv 的哪种组合?
此外、一般而言、选择适当 TBCLK 值的方法是什么?
提前感谢、我希望我能说明自己的情况、并在正确的位置发帖