This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:eMMC v5.0支持

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587112/am5728-emmc-v5-0-support

器件型号:AM5728

大家好、TI 专家、

 

我们的客户向我们发送了一个来自 E2E 的关于 AM5728和 eMMC v5.0的附加问题、如下所示。

 http://e2e.ti.com/support/arm/sitara_arm/f/791/p/565568/2072535#2072535

 

问题是:

 我们还可以将 eMMC v5.0与 AM5728结合使用吗?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请参阅 AM572x TRM 版本 H 的33.3.7.6.1部分
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的快速回复。
    此信息非常有用!

    此致