请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的所有人:
我有一个4K 摄像机、它使用 DM368处理器来采集 H.264视频流并对其进行编码。 我无法完全访问处理器、但经过各种测试、我确信视频只能通过2个引脚(USB D+和 D-)传输。
我已经使用这2个引脚+ GND 构建了定制 USB OTG 电缆、以将其连接到 Linux 嵌入式系统、但似乎无法识别插入的任何新器件或任何与 USB 相关的事件(使用 dmesg 检查)。
在连接电缆之前、我是否需要在 Linux 嵌入式系统上设置适当的小工具、或者问题仅与接线有关?
提前感谢。