This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:PCIe 时钟发生器晶体问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585767/linux-am5728-pcie-clock-generator-crystal-question

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件:CDCM9102

工具/软件:Linux

在测试 TI_CDCM9102RHBT 中、IC -R 性能的输入晶振显示测试结果失败、因此我们认为、由于采用通用连接方式的电路连接不同、因此我们想询问您是否有特殊规格进行 CRYS-R 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    时钟和计时论坛支持 CDCM9102RHBT: e2e.ti.com/.../48 请咨询那里的专家。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们在链接中不需要任何解决方案

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题是有关 CDCM9102、而不是 Linux 或 AM572X。 此链接是您应该在其中发布问题的正确论坛。 那里的专家可以为您提供帮助。