This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:DDR3终端残桩偏斜

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587006/am3359-ddr3-termination-stub-skew

器件型号:AM3359

您好!

我将为 AM3359路由 DDR3。 我有一个 DDR3芯片。

参考:AM335x 数据表, 表7-66。 CK 和 ADDR_CTRL 布线规格

该表提供了数据分别在地址之间偏移和 CLK+/- 单独对内偏移的规格。

1)地址和时钟(长度) 是否不需要具有100密耳的相同偏斜? (地址的标称长度为90mil、CLK 的标称长度为400mil 是否正常?) ?

2) 2)我的 CLK 的"at"的电流偏斜 约为20mil。 但我的 CLK 的最大长度仅为75mil。 如果我必须匹配我的长度,我将无法保持 此小长度的差分间距 (例如我的限制)。 我可以考虑三个选项"

 a)保持原样-将保持 CLK 的差动间距、但它仅不符合 AT stun 的偏斜要求

(75mil 迹线的一端有一个过孔、另一端有一个端接、在底层布线)

b)确保长度相等-但 在75密耳的长度下不会保持差分间距。 可能的共模噪声辐射?

c)以差动方式将 CLK 布线延长至约450mil、并在端接端附近添加凸点或曲线以实现5mil 偏斜规格(同样、需要在端接电阻附近略微超出一些差分间距。)

最好的选择是什么?

注:在 TI 器件与 DDR3器件之间,我已遵守所有长度和偏移限制。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1)地址和时钟(长度) 是否不需要具有100密耳的相同偏斜? (地址的标称长度为90mil、CLK 的标称长度为400mil 是否合适?)

    否、除时钟外的所有地址/控制信号都应该具有100mil 的典型偏斜。 时钟的最大偏斜应为5mil。 AT 线的长度与此无关。

    2) 2)我的 CLK 的"at"的电流偏斜 约为20mil。 但我的 CLK 的最大长度仅为75mil。 如果我必须匹配我的长度,我将无法保持 此小长度的差分间距 (例如我的限制)。 我可以想到三个选项:

     选项 b)正常。