This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:GPMC DMA 写入问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/587063/am3357-gpmc-dma-write-issue

器件型号:AM3357

我们使用突发读取和写入配置了一个到 FPGA 的同步 GPMC 接口、可以通过软件驱动、也可以通过 DMA 驱动。 软件突发工作正常。 使用 DMA 的猝发读取工作正常。 使用 DMA 的猝发写入会丢失一些数据、具体取决于数据的长度。 2个字(32位)的突发正常工作、但任何较大的数据都会在传输中丢失一些数据。 在所有情况下、传输都完成、然后调用完成回调。

我们的 FPGA 开发人员在 ChipScope 中观看了交易、他说一些数据从未出现在 FPGA 的数据总线上。

我们使用的是 Sitara SDK 06.00.00.00中的 Linux 内核。