This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:使用自定义引导加载程序引导 Linux 映像

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586927/linux-processor-sdk-am335x-booting-linux-image-with-custom-bootloader

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X

工具/软件:Linux

您好!

我使用的是具有 TI Sitara AM335x 处理器的定制板。 对于引导应用程序映像、我们编写了自定义引导加载程序(u-boot 不适用于我们的电路板)。 我们使用 TI 的非操作系统应用程序映像测试了该引导加载程序、它已正确引导并正常工作、我们还测试了 RTOS vxworks.bin 文件、它也已引导并正常工作。

现在、我们要使用引导加载程序引导 TI Linux 并将其移植到定制板、因此我想知道是否可以使用此引导加载程序引导。?

还想知道如何 使用我们的引导加载程序引导它。 简而言之、我们的引导加载程序仅从 SD 卡读取二进制文件(如 VxWorks.bin)、并将其复制到 RAM、然后跳过 it.it 即可正常工作、但如果我使用 zImage (附加了 header(boot addr))来引导它。 它不起作用、

请指引我们。您的回复对我们很有价值。

谢谢、

Vishvajeet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishvajeet、

    我只能猜测您的系统到底发生了什么、但我想指出的是、zImage 文件是自解压的 Linux 内核映像的压缩版本。 您必须确保已完成此提取。 以下是一些有用的链接:
    e2e.ti.com/.../358045
    unix.stackexchange.com/.../how-to-convert-a-zimage-into-uimage-for-booting-with-u-boot

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tsvetolin Shulev,
    感谢您的回复、实际上我们的引导加载程序会加载原始二进制映像、因此我想知道我应该使用哪个 Linux 映像进行引导。 此外、我还想知道我需要在引导加载程序中进行哪些更改才能加载和运行 Linux iamge。

    此致、
    Vishvajeet