工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我的 TI-RTOS 软件应用程序使用 CCS v5进行了地理评级、我遇到了问题。 如果通过调试器加载映像、则以太网配置已启动 、并且能够正确发送和接收数据包。
但是、如果我将映像存储在 NOR 闪存中并尝试直接从 NO-FLASH 启动。 这次、我的 SGMII SerDes 配置在 while 环路中读取 PLL 锁定位的 SGMII 状态寄存器时挂起、如下所示。
操作
{
CSL_SGMII_getStatus (0、&SGMII_STATUS);
} while (SGMII_STATUS.bIsLocked!= 1);
由于 PLL 锁定值始终为零、因此应用不会超过此值。
PS:上述观察结果不一致,有时是通过的