请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 主题中讨论的其他器件:CC1350、 CC1310
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
是否可以在事件发生后通过软件复位 cc1350 LaunchPad。 如果可能、请帮助我解决此问题、因为我无法执行此操作。 实际上、一旦发送了数据包、我想通过软件重置我的 Launchpad、以便发送第二个数据包。
此致、
Shubham Jindal