请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 您好!
我想从 DSP 应用代码内部设置连接到我们在数字板上使用的 NOR 闪存的 EMIF16接口。 DSP 将读取 NOR 闪存中的内容并对 FPGA 进行编程。
是否有为 NOR 闪存初始化 EMIF 的示例可供您共享?
2.如果我将用于 NOR 闪存的片选与 PMCR 寄存器一起编程、这是否足够了?
谢谢、
Viney
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想从 DSP 应用代码内部设置连接到我们在数字板上使用的 NOR 闪存的 EMIF16接口。 DSP 将读取 NOR 闪存中的内容并对 FPGA 进行编程。
是否有为 NOR 闪存初始化 EMIF 的示例可供您共享?
2.如果我将用于 NOR 闪存的片选与 PMCR 寄存器一起编程、这是否足够了?
谢谢、
Viney