This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/EVMK2H:用于 Linux 的处理器 SDK 03.02.00.05没有运行系统日志

Guru**** 2600615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586380/linux-evmk2h-processor-sdk-03-02-00-05-for-linux-has-no-syslog-running

器件型号:EVMK2H

工具/软件:Linux

我在多个 EVMK2H 板上运行 Processor SDK 3.02.00.05、这些电路板具有预构建的内核和安装套件中的用户空间映像。 在所有这些电路板上、系统日志功能无法正确启动。 在 Linux 引导期间、串行控制台上会显示以下消息:

[5.632875] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[5.690054]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[5.718433]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[5.729272] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
[5.748235] systemd[1]:检测到架构 ARM。

欢迎来到 Arago 2016.10!

[5.777451] systemd[1]:将主机名设置为 。
[5.91414145]随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[5.946962] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[5.973486] random:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.046693] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.11409]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.123479] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.133051] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.192453] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、0位熵可用)
[6.285763] systemd[1]:[/lib/systemd/system/syslog-ng.service:6]可执行文件路径不是绝对路径、忽略:@SBINDIR@/syslog-ng -F -p @LOCALSTATEDIR@/run/syslogd.pid
[6.300713] systemd[1]:[/lib/systemd/system/syslog-ng.service:7]可执行路径不是绝对路径、忽略:@BASEBINDIR@/kill -HUP $MAINPID
[6.313593] systemd[1]:syslog-ng.service:服务缺少 ExchStart=和 ExchStop=设置。 拒绝。
[6.410777] systemd[1]:syslog-ng.service:无法添加依赖项作业,忽略:单元 syslog-ng.service 未正确加载:参数无效。
[6.433003] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[6.466471] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[6.495740] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[确定]已到达目标远程文件系统。
[6.525902] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[6.558181] systemd[1]:创建了层用户和会话层。
[确定]已创建层用户和会话层。
[6.585837] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[确定]正在侦听 udev 控制套接字。
[6.615845] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[确定]收听日志套接字。
[6.635741] systemd[1]:已达到目标交换。
[确定]已达到目标交换。
[6.655774] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[确定]正在侦听 udev 内核套接字。
[6.685720] systemd[1]:syslog.socket:未加载套接字服务 syslog-ng.service,拒绝。
[6.694293] systemd[1]:无法侦听 Syslog 套接字。
[失败]无法侦听 Syslog 套接字。
有关详细信息、请参阅'stemctl status syslog.socket'。
[6.735854] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。

登录后运行"systemctl status syslog.socket"命令:

●syslog.socket -系统日志套接字
Loaded (已加载):Loaded (/lib/systemd/system/syslog.socket;static;vendor preset:disabled)
活动:非活动(死区)
DOCS:MAN:systemd.special (7)
www.freedesktop.org/.../syslog
收听:/run/systemd/journal/syslog (数据报)

要获得正常工作的系统日志、需要更改什么?

谢谢

Steve Williams

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    /lib/systemd/system/syslog-ng.service.中输入绝对路径

    此致、
    Kemal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kermal、

    此问题已在 PROCESSOR-SDK-LINUS-RT-k2hk EVM-03.03.00.04中修复。

    Steve