请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 Thread 中讨论的其他器件: XIO2001
工具/软件:Linux
大家好、
我们正在使用 AM5726 Sitara 处理器开发定制板。 我们的产品旨在用作网络摄像头和 WiFi 接入点。
我们的 WiFi 卡兼容 mini-PCI、并通过 PCI-e 接口连接到 AM572x 处理器。 我们在这2之间有 XiO 桥、用于从 PCI-mini 转换到 PIC-e、反之亦然。
在开发过程中、我们遇到了一个问题。 问题是、我们必须从 Linux 内核中禁用"消息信号中断(MSI 和 MSI-X)"选项、以使 WiFi 正常工作。
提示:消息信号中断(MSI 和 MSI-X) x
X 位置:X
x ->总线支持
如果我们保持启用此选项、则无法在/proc/interrupts.中看到 WiFi 卡的任何中断条目
如果我们禁用此选项,PCI 接口工作正常,但我们看不到任何正在板载生成的“/dev/video”节点条目。 要创建视频节点条目、我们必须启用"消息信号中断"选项。 由于我们在 AM5726的视频并行端口上连接成像仪并捕获实时数据、因此该条目对我们而言同样重要。
那么、这里的问题是、我们如何使用单个内核配置来运行这两个用例?
请在这个问题上帮助我们。
谢谢、
Krinali Shah