This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)布局.ALG 格式从.BRG 格式

Guru**** 2597155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586021/tms320c6748-tms320c6748-dsp-development-kit-lcdk-layout-alg-format-from-brg-format

器件型号:TMS320C6748

TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)布局格式  

我需要 保存此 PCB 的布局 、以便能够导入 Altium。

给出   的格式为.bRD 格式... 这需要使用 Allegro 和 Altium 进行导入。

我需要 .ALG  或其他文件,以便可以导入 Altium 16.1。  是否有人会进行此转换?  

请帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aleksandar、

    您能否试用 Allegro 免费查看器: www.cadence.com/.../allegro-downloads-start.html

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan 谢谢你,但是我的需求是特别的.. 我不想仅仅看一下 TI 布局 PCB,如果我从您的重播中正确理解,您的链接就会提供该 PCB。 我需要将此 DSP 板保存在不同格式的.ALG 下,以便能够导入 Altium 并继续我的设计... 您是否建议在上面这样做? 如果没有,请让 TI 小组中的人员设计此 DSP PCB,以提供此转换。 非常感谢 Yordan。
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知 EVM 的设计人员。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、

    我在 Cadence Allegro 工具中看不到将.brd 文件导出到.alg 的选项。 在下面的链接中、我看到您可以将返修文件导入到 Altium 导入向导中。

    从 Cadence Allegro PCB Editor 将 techdocs.altium.com/.../Moving 更改为 Altium Designer

    请尝试一下。

    此致、
    SENTHIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SENTHIL ... 在您共享的同一链接中,您将看到 Allegro 必须与 Atium 共存才能导入. brd 文件。 正如我在上面指出的,我没有 Allegro。。。 同一链接表示.ALG 格式可以通过 Altium 导入、而不存在 Allegro。 开发此面向 TI 的 EVAL PCB 的人员是否可能使用 Allegro,他们是否应该能够保存为.ALG 格式。 请告知。 此外,我还尝试了从 Altium 导入... 转换失败,因为它找不到一个.exe 文件(很可能是 Allegro 存在)来完成转换
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查找随附的.ALG 文件。

    e2e.ti.com/.../OMAP_2D00_L138_5F00_C6748_5F00_LCDK_5F00_PCB_2D00_004_5F00_r4a.brd.alg.zip

    此致、

    SENTHIL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞蒂尔 你是个男人… 非常感谢 这就是我需要的。
    此致
    Alex