请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350 工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我想在发生特定事件后通过软件重置 LaunchPad。 我该怎么做? 是否可以使用看门狗计时器?
如何使用此陈述?
SysCtrlResetSourceGet(void);
此致
Shubham
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我想在发生特定事件后通过软件重置 LaunchPad。 我该怎么做? 是否可以使用看门狗计时器?
如何使用此陈述?
SysCtrlResetSourceGet(void);
此致
Shubham
您好!
您可以使用看门狗时间来重置设备。 您只需确保在接收到事件后不会重置看门狗即可。
您可以查看此主题以获得有关看门狗的一些帮助。
[引用用户="Shubham Jindal"]
如何使用此陈述?
SysCtrlResetSourceGet(void);
[/报价]
以下是此函数的可能返回值:
#define RSTSRC_PWR_ON (((AON_SYSCTL_RESETTCTL_RESET_SRC_PWR_ON)>>(AON_SYSCTL_RESETTCTL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_PIN_RESET (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_PIN_RESET)>>(AON_SYSCTL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_VDDS_LOSS (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_VDDS_LOSS)>>(AON_SYSCTL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_VDD_LOSS (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_VDD_Loss)>>(AON_SYSCTL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_VDDR_Loss (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_VDDR_Loss)>>(AON_SYSCTL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_CLK_LOSS (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_CLK_LOSS)>>(AON_SYSCTL_RESETY_SRC_S) #define RSTSRC_SYSRESET (((AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_SYSRESET)>>(AON_SYSCTL_RESETL_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_WARMRESET (((AON_SYSCTL_RESETSTL_RESET_RESET_SRC_WARMRESET)>>(AON_SYSCTL_RESET_RESET_SRC_S) #define RSTSRC_WAKEUP_FRONT_SHUTDOWN (((AON_SYSCTL_RESET_SRC_M) >>(AON_SYSCTL_RESETCTL_RESET_SRC_S)+ 1)
此致、
米歇尔
您好、Shubham、
[引用 user="Shubham Jindal">根据此主题,我们无法在回调函数中使用 Watchdog_clear()。 在这种情况下、我应该怎么做?
您是否阅读了看门狗的 Doxygen 文档? (Emmanuel 给您的链接)
以下是回调函数的复制粘贴操作:
[引述]
在该函数中、用户可以执行适合应用的任何操作。 以下是一些建议:
[/报价]
因此、您可以选择要执行的操作。 如果您不知道该怎么做、请不要在看门狗回调函数中放置任何代码(将其保留为空)、并让您的微控制器自动重新启动。
此致、
米歇尔