请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM4376 工具/软件:TI-RTOS
你(们)好,先生
我们在 TI RTOS SDK 中使用了 AM4376 "processor_sdk_rtos_AM437X_3_02_00_05"
目前、我们在 USB 功能方面存在一些问题。
您知道如何在全速模式下设置 USB 速度吗?
感谢您的回复。
BR
Yimin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.