This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DRA722:关于 OCP2SCP_时序 寄存器配置

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/585986/linux-dra722-about-the-ocp2scp_timing-register-configuration

器件型号:DRA722

工具/软件:Linux

我遇到了问题,从 DRA72xx TRM 中,我得到了一些批评,如下所示:
"OCP2SCP_TIMESY[9:7] DIVISIONRATIO 位域的有效范围为0x1至0x7、OCP2SCP_TIMESY[6:4] SYNC1时序信息可在0至7个时钟周期内编程、显示了 SCP 上的启用和命令可用性之间可接受的延迟。 OCP2SCP_SYSRing[3:0] SYNC2的值也可在1至15个时钟周期内编程、从命令在 SCP 上可用的时刻到数据可访问的时刻测量得出。"
我想知道、如果我们为 OCP2SCP_时序 寄存器设置不同的值、是否会产生任何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已将您的问题转交专家征求意见。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能描述一下确切的问题吗?

    这是哪个 OCP2SCP 实例?

    通常情况下、来自 TRM 的值应该正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 USB 眼图的推广中、当我们在这里设置值为0x0000038f 时、我想知道要设置的值将更好、或者
    或者不同值的影响是什么?
    谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OCP2SCP 是一种简单的内部桥接器。 它不会影响 USB 眼图。 请参阅 USB 章节中的 USB2PHY 寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不同值的影响是什么? 我们将这里的值设置为0x0000038f、这意味着 DIVISIONRATIO 为7、SYNC1为0、SYNC2为15。 为什么要设置它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些设置在实际器件出现后得到确认。 这就是软件补丁的原因。
    实际上、我甚至测试了保留复位值、我仍然具有 PHY 访问权限、但这仍然不是正确的做法。
    请写下建议值。 用户无需再了解 OCP2SCP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将这里的值设置为0x000002bf、这些值是否会影响 USB 端口的连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同样、该值可能会导致对 PHY 内部寄存器的错误访问。 USB 端口连接是另一个故事。
    如果您能够写入和读取 USB2PHY 寄存器、那么您的值可能是可以的。