请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TI-RTOS-MCU 工具/软件:TI-RTOS
需要更改哪些文件才能配置 GPIO 中断。 我更改了 Board.h、EXTM4C129EXL.c、EXTM4C129EXL.h 出于某些原因、中断未在 PE0发生、但在 PE2中发生。 在上述文件中、我检查了 PE0、但没有为任何模块配置。 仅在 GPIO 中断中。 为什么 PE0没有提供中断、但 PE2确实提供了中断。 对于 GPIO 中断配置是否有任何限制、例如我们无法为 GPIO 中断配置某些引脚。 如果是、我们无法配置 GPIO 的引脚是什么?