This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2L06:无法引导使用 SBL 随处理器 SDK 提供的预构建映像

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586507/66ak2l06-falied-to-boot-pre-built-image-delivered-with-processor-sdk-using-sbl

器件型号:66AK2L06

您好!

我在 wiki 上遵循了相关说明、

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Flashing_Bootable_Images

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Processor_SDK_RTOS_BOOT_K2H/E/L#Flash_Writers

但是、将映像刷写到或仅引导 PDK SBL 后、应用映像(在软件包中提供)不会像 wiki 中所提到的那样引导。 由于所有映像都是预构建的映像、因此我无法对此 问题进行进一步调试。

我使用默认配置文件写入 SPI NOR  

MLO 0
应用80000

日志 将复制到此帖子的末尾。 似乎控件未传输到应用程序映像

请求支持  

此致、

 

*** PDK SPI 闪存写入器***
正在打开 SPI 句柄...
SPI 句柄已打开!
正在解析配置文件并将内容刷写到 SPI NOR ...
解析的配置行、接收到的参数:fileName = MLO、address = 0x0
MLO 的大小为0x50f8
正在将二进制文件加载到内存...
已完成将二进制文件加载到内存中!
将 MLO 刷写到偏移量0x0!
读取0x0处的闪存存储器、正在检查闪存内容...
已验证闪存数据是否等于预期数据!
解析的配置行、接收到的参数:fileName = app、地址= 0x80000
应用程序的大小为0x12ed0
正在将二进制文件加载到内存...
已完成将二进制文件加载到内存中!
将应用刷写到偏移量0x80000!
读取0x80000处的闪存、正在检查闪存内容...
已验证闪存数据是否等于预期数据!
已成功刷写内存内容!

正在引导日志

**** PDK SBL ****
引导成功!
开始解析用户应用程序
正在跳转到用户应用程序...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shino、

    我已将此内容转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 我使用的是 Processor SDK 版本、

    PDK_K2L_4_0_4

    PROCESSOR_SDK_RTOS_K2L_3_02_00_05

    我使用 K2E EVM 测试了预构建的二进制文件、结果正常

    此致、