This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] …

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586664/thread

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiquisha、

    您正在读取的结果是正确的。  混乱只是一个符号问题。  您给出的示例为0.21/1600、结果为0.00013125。  您看到的读数只是这方面的速记。  (number) E (number)是科学符号的速记、因此1.3125E-4也是1.3125x10^(-4)或0.00013125。  请勿将其与 e^(x)或 Euler 的数字中的"e"混淆。

    希望这对您有所帮助、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Jeff 绝对是正确的。 这里没有问题。

    此致、
    Yordan