This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:USB2器件使用情况

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586101/linux-tmdxidk5718-usb2-device-usage

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

大家好、

根据 TMDXIDK5718的使用指南、处理器的 USB 端口2默认处于器件模式、请提供我如何验证 EVM 套件上的器件模式的指针。 一个疯狂的猜测是、它是否使用 uSD 卡并将其作为 USB 驱动器导出到主机?

谢谢、此致、

Vamshi G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是一个可能的用例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Biser、

    您是指在 TMDXIDK5718 EVM 上验证了上述用例? 如果不是、请提供用于执行相同操作的指针
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Linux 支持多种类型的 USB 小工具功能。 您感兴趣的是哪种器件模式功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想在器件模式下使用连接到 TMDXIDK5718 EVM 的 uSD 卡上的闪存来使用 USB 3.0控制器。 主机写入 USB 设备将进入 uSD 卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请在论坛中搜索"g_mag_storage"、有许多主题的主题在讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    感谢您的参考。