This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA3:更新当前 DCC bin 数据时出错

Guru**** 2596435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586821/tda3-error-in-updating-current-dcc-bin-data

器件型号:TDA3

您好!

正如文档中提到的那样、我调节了 NSF3。

单击导出  DCC 配置文件二进制按钮后,单击更新当前插件 DCC 文件 / 更新多个 DCC 文件,   更新当前 DCC bin 数据时出错。

我的网络连接正确、我能够捕获原始帧、我能够查看寄存器值等... 即使执行了将 DCC 文件保存到闪存按钮、也不会出现任何错误(不会反映任何更改)。

您能帮助解决这个问题、

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    更新 Nsf3的 DCC 参数时、用例是否正在运行?
    您还使用哪种传感器? 我们需要在"Raw file Parameters"窗口中指定正确的传感器 ID。
    例如、我们需要不使用10640作为 OV10640传感器的传感器 ID、不使用140作为 AR0140传感器、等等。
    如果传感器 ID 不匹配、则不会应用 DCC 参数。

    Rgds、
    Brijesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    非常感谢您的解决方案。