工具/软件:Linux
刚刚开始使用这款 J6入门级低成本 EVM 板时、没有 SDCard 插槽、只有两个 USB 插槽(SS 和 HS)。
通过将调试 USB 电缆连接到 PC、我可以使用工作控制台通过此串行连接来调试 EVM 板。
EVM 通电后、控制台显示:
IO_SETTINGS 已启动
IO_SETTINGS 完成
INIT_CORE_Volt负 启动
INIT_CORE_Volt负 完成
init_prcm 已启动
init_prcm 完成
dump_pinmux 已启动
0x4A003400:0x00050003
0x4A003404:0x00050003
0x4A003408:0x00050003
(笑声)
(笑声)
0x4A003818:0x0001000E
0x4A003824:0x00010001
dump_pinmux 完成
INIT_SDRAM 已启动
INIT_SDRAM 完成
INIT_DSP 已启动
INIT_DSP 完成
INIT_MMC_CLOCK 已启动
INIT_MMC_CLOCK 完成
print_avs_abb 信息已启动
*********
MPU AVS 0:使能。
IVA AVS 0:已启用。
内核 AVS 0:已启用。
DSPEVE AVS 0:已启用。
GPU AVS 0:已启用。
MPU ABB:已启用。
ABB IVA:已启用。
DSPEVE ABB:已启用。
GPU ABB:已启用。
核心 ABB:已禁用。
*********
print_avs_abb 信息完成
用于 DRA71X EVM 的 QNX Neutrino 初始程序加载程序
找到 DRA72x ES2.0 SoC
从 eMMC 引导
命令:
按"S"进行串行下载。
对于 EMMC 下载、按"E"、假定为文件 QNX-IFS。
按"F"进行 USB 引导。
按"T"进行内存测试。
已尝试所有选项、只有 EMMC 下载工作正常、加载了 QNX 6.6.0 BSP 并成功运行。
对于串行下载、下载速度非常慢(5M 字节大约需要5分钟)后没有发生任何事情
对于 USB 引导、两个 USB 插槽都报告了:
现在通过 USB 发送 IFS 图像...
检测到全速
然后不会出现实际反应。
我正在寻找从 USB 记忆棒加载定制 QNX BSP 的方法、串行下载、甚至闪存到 EMMC 中。
是否有任何人具有此主题/EVM 的相关经验?
非常感谢
Mike