请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAPL138B-EP Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138
您好!
我在启动 OMAPL138EZWTA3处理器时遇到问题。 我可以与 ARM 处理器建立 JTAG 连接、但 DSP 内核未出现。 请告知您如何启动 DSP 内核。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在启动 OMAPL138EZWTA3处理器时遇到问题。 我可以与 ARM 处理器建立 JTAG 连接、但 DSP 内核未出现。 请告知您如何启动 DSP 内核。
Ranga、
请指明您是在定制板上还是在 TI LCDK 评估平台上尝试。 请告诉我们是否将引导模式设置为"无引导/仿真"模式。 如果它们不处于仿真启动模式、则在您连接到器件时是否加载了任何启动映像?
OMAPL138是一款 ARM 启动主器件、在该器件中 DSP 需要脱离复位(唤醒)状态。 您在连接到 ARM 时是否使用任何 GEL 文件?
检查 CCS 路径 ccsv6\ccs_base\emulation\boards\lcdkomapl138\gel 下提供的 LCDK GEL 文件、并找到该函数
menuitem "Wake Core"
热菜单 Wake_DSP()
{PSC0_LPSC_enableCore(1,LPSC_DSP)
;
GEL_TextOut ("\tDSP Wake Completed.\n","输出"1,1,1,1);
GEL_TextOut ("\t\t--------- \n"、"输出"、1、1、1);
}
加载此 GEL 时、可以从"Scripts"选项运行此函数。 执行此函数后、您应该能够连接到 DSP。
请注意、如果这是自定义平台、那么如果您运行完整的 GEL、您的电路板上的 DDR 初始化可能会失败、因为我们板上的 DDR2存储器已进行了调优。
此致、
Rahul