请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、
工具/软件:Starterware
您好!
我正在尝试使用 uniflash 加载引导加载程序。
我有 AM3359 EVM 板、并且我已经为此制作了 u-boot-spl-restore.bin 和 u-boot-restore.img。
我关注以下链接中的"使用 USB 刷写电路板"部分
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Sitara_Uniflash_Quick_Start_Guide
我执行了所有步骤、但文件传输(TFTP)未正确启动、它将进入(DHCP)部分的等待阶段。
下面是 DHCP 的日志
/----------------- 日志------------------------------------------------------- /
[2017年4月1日19:11:34]客户端127.0.0.1、收到 HTTP 请求
[01-Apr-17 19:11:56]重试失败的监听接口..
[01-Apr-17 19:16:11]打开 DHCP 服务器1.59版 Windows 内部版本1036正在启动...
[2017年4月1日19:16:11]记录:全部
[01-Apr-17 19:16:11] DHCP 范围:192.168.2.2-192.168.2.254/255.255.255.0
[01-Apr-17 19:16:11] DHCP 范围:192.168.103.2-192.168.103.254/255.255.255.0
[01-Apr-17 19:16:11] DHCP 范围:192.168.101.2-192.168.101.254/255.255.255.0
[01-Apr-17 19:16:11] DHCP 范围:192.168.102.2-192.168.102.254/255.255.255.0
[01-Apr-17 19:16:11]服务器名称:AHMCPU1762
[2017年4月1日19:16:11]检测静态接口。
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.2.1不可用、已忽略
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.101.1不可用、已忽略
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.102.1不可用、已忽略
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.103.1不可用、已忽略
[2017年4月1日19:16:11]静态接口未就绪、正在等待...
[01-Apr-17 19:16:11]重试失败的监听接口..
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.102.1不可用、已忽略
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.103.1不可用、已忽略
[01-Apr-17 19:16:11]警告:[Listen_ON]部分、接口192.168.2.1不可用、已忽略
[2017年4月1日19:16:11]静态接口未就绪、正在等待...
[2017年4月1日19:16:11]警告:192.168.101.1 UDP 端口67已在使用中
[01-Apr-17 19:16:11]重试失败的监听接口..
/----------------- 结束 ---------------------------------- /
如果需要任何信息、请填写必要信息并告知我。
此致、
--罗纳克