This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:通电小时数

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586195/am5728-power-on-hours

器件型号:AM5728

您好!

我有一个关于 AM5728 POH 数据的问题。

根据 AM5728DS (SPRS953B)的表5-3、其中指定了 POH。

但当结温(Tj)为100摄氏度和105摄氏度时、该表仅写入 POH (寿命)。
我的客户希望在其他结温下知道 POH。

根据表5-3的注释(1)、下面的句子被写入。

(1)除非表5-3中指定、否则器件在指定的温度下支持所有电压域和工作条件。

这是否意味着如果结温低于表5-3中指定的温度、POH 会覆盖

例如、
扩展器件 OPP_HIGH、HDMI 未使用、结温为95°C -->该 POH 为55K?
扩展器件 OPP_HIGH、HDMI 使用、结温为103摄氏度-->该 POH 为45K?

我的理解是否正确? 请告诉我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    表5-3给出了 POH 限制(最坏情况)。 表上方的注释指出、PoH 是电压、温度和时间的函数。 在更高的电压和温度下使用将导致 POH 降低。 没有针对电压和温度的每种可能组合的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

    >没有关于电压和温度的所有可能组合的数据。

    如果客户想用其用例确认 POH、他们该怎么做? 是否有任何公式?

    请再说一遍。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在以下位置找到大量信息: www.ti.com/.../reliabilityhome.page
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的信息。 但是、我在 TI 的可靠性主页中找不到"POH"信息。

    我的客户希望使用 POH 信息来判断系统配置。
    例如、
    在密封系统中、增加 LCD 亮度会导致 AM5728结温升高。
    因此、客户希望使用 PoH 信息来权衡" LCD 的亮度"。 因此、客户在其他结温下需要 POH 的信息。 图形正常。
    您可以向我提供其信息吗?

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在此处找到更多信息: processors.wiki.ti.com/.../AM57x_Thermal_Considerations
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复和信息。

    但不幸的是、我在您指出的 TI wiki 中找不到我想要的信息。
    我不需要结温与环境温度间的关系信息。 我需要有关结温与 POH 的信息。
    请再提供建议。

    我向您提供持续支持。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有此类信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser - San、

    感谢您的快速回复。

    您能否向 AM57x 团队提出我的请求?TI 是否可以提供此类信息?

    感谢您的支持。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Biser - San、

    我需要你的帮助。 为此、请联系 AM57xx 团队。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michi-San

    Biser 已将此问题上报给我们、我们正在与质量团队沟通。 在所有温度/用例中、结温与 POH 的关系并不是典型的方案、我认为我们无法提供模型/公式来提供此类指导。  

    在我们获得质量团队的进一步指导后、我们将更新此主题。

    感谢您的耐心等待。

    此致

    Mukul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mukul-San:

    感谢你的答复。

    我将等待在您的指导下更新此主题。

    如果您可以在本周更新此主题、这将非常有帮助。  

    感谢您的支持。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、
    您在所提到的示例中的理解是正确的。 如果您保持低于指定值的 Tj、则适用 POH 估算图上的下一个上限。 TI 仅提供高达100k POH 的估算值。 如数据手册的表5-3所述、实际只有3个条件将 POH 限制在100kPOH 以下。 这些条件包括 OPP_HIGH、使用 HDMI 以及以最大5Gbps 速率使用 USB 或 PCIe (注3)。 如果这些条件均不适用于您的系统、则估计寿命为100kPOH。 如果有任何条件适用、则应使用适用条件下的最低 POH 估计值。

    谢谢、
    Mike