This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2E:在 tda2xx 中调试 a15内核复位

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586566/tda2e-debugging-a15-core-reset-in-tda2xx

器件型号:TDA2E

你(们)好  

我正在 TDA2XX 上运行流应用程序、一段时间后、我看到 a15内核被重置。

我想调试 a15复位的原因、我可以调试哪些寄存器来了解为什么 a15内核正在复位。

是否有任何寄存器在复位时可以看到其值以了解原因。我们怀疑网络存在问题

问题是、是否有任何与 NDK/NSP 相关的寄存器可以在 a15复位时告知 NDK/NSP 状态。

此致

梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    您是否正在禁用/维修看门狗计时器?
    ROM 引导加载程序设置的超时周期为3分钟、如果看门狗不被处理、则在 A15上生成复位。

    此致、
    Rishabh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rishabh、

    感谢您的回复。

    据我所知、我不会禁用看门狗计时器。

    您是说看门狗计时器将在 A15复位时发送一些中断/状态。
    是否有任何我可以挖掘的波形寄存器来了解复位的原因。

    此致
    梅扬克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mayank、

    是的、看门狗将在超时时时在 A15上创建复位。
    您可以写入 WSPR (0x4AE1 4048)来禁用看门狗。
    1.在 WSPR 中写入0xXXXX AAAA。
    2.在 WSPR 中写入0xXXXX 5555。

    此致、
    Rishabh