This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:更改 DTS 源代码后、我无法访问#39;y 在内核中、错误为 EVM_v3p3禁用 DCDC3禁用。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586442/linux-am4378-after-i-change-the-dts-source-code-i-couldn-y-get-in-kernel-error-as-evm_v3p3-disabling-dcdc3-disabling

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

代码如下所示。可能是什么问题???

e2e.ti.com/.../5086.am437x_2D00_gp_2D00_evm.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、iysheng、

    您正在切断 DDR 的电流。 请将 dc3的内容放回。

    此致、
    Kemal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、在我补充以下内容后

    我可以进入 rootfs。

    就像这样  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恢复 EVM_v3_3D 节点也是一个好主意。