This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8148:DM8148 SD 卡最大容量

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586001/tms320dm8148-dm8148-sd-card-maximum-capacity

器件型号:TMS320DM8148

您好!

我在 DM8148定制板上使用 DVR_RDK 04.01.00.02。 DM8148具有 MMC/SD 卡接口。 目前、我们正在将8GB Micro SD 卡用于我们的应用。 我想对视频进行编码并将其保存到 SD/MMC。 DM8148支持的 SD 卡的最大大小是多少?

此致、

Pranay K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranay、

    DM814x EZSDK 已通过2GB、4GB 和8GB SD 卡的验证。 DVR RDK 也应如此。 因此您应该能够使用8GB SD 卡。

    您计划在该 SD 卡上使用什么文件系统?

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DM814x 器件包括3个 MMC/SD/SDIO 控制器、这些控制器兼容:

    安全数字第1部分物理层规范 V2.00和
    安全数字输入输出(SDIO) V2.00规范

    在 SD 2.0规范中、SDHC 卡的容量限制为32 GB。

    MMC/SD 驱动程序支持:

    -高速(SDv1.1)和高容量(SDv2.0)卡
    -支持 SDXC 卡(向后兼容)、但只能以 HSMMC 速度运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用64GB 10类 Transcend SDXC 卡验证了 SDXC 支持。

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_FAQ

    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pavel。

    感谢您的回答。 根据以上答案、DM8148支持 SDHC 卡。 我们计划使用32GB SDHC 卡。 我们希望录制实况视频并将其写入 SD 卡。 使用32GB SDHC 卡可以实现的最大带宽或吞吐量是多少??

    此致、

    Pranay Kumar K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pranay、

    SDHC 卡的硬件最大吞吐量为25 MB/秒,但无法实现最大吞吐量。 它取决于软件、文件系统的使用也会影响性能。

    下面的 wiki 提供了 DM814x EVM 的一些实数:

    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_04.04.00.02_Feature_Performance_Guide

    e2e.ti.com/.../246193

    此致、
    帕维尔