This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR3 ZQ 校准问题

Guru**** 2599815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586466/am3352-ddr3-zq-calibration-issue

器件型号:AM3352

您好、香榭丽舍

我们的 AM335x 客户  在为 DDR3存储器启用完全 ZQ 校准时遇到问题。  更具体地说、他们需要读写电平来解决  可能存在的所有数据偏移问题。  他们 正在对 DDR3内存进行调整[2 Gbit、16MX16X8 1066 MHz], 并正在查看 SOC 内存控制器寄存器的初始化。  他们认为 他们设置了 ZQ=1、 寄存器= C8h [值= 5007 4BE4]进行正确校准,但寄存   器未设置任何读写矫正[ reg D8h]的读写矫正斜坡控制寄存器。  它们 需要设置该位以实现 ZQ 的读取_写入 矫正。

您能否告诉我们、对于  以下位、此寄存器的 D8h [在快速存储器使用中]建议的存储器控制器寄存器值是多少;

 

位0-7= XX

位15-8= XX

23-16=XX

30-24=XX

 位31 =1 来启用调平。

 

他们之所以需要此设置、是因为他们在温度测试期间遇到内存故障、供应商告诉他们确保启用 ZQ 校准协议。   客户觉得自己做了这个、但是 在实时查看寄存器的时候、他们看到我们没有使用完整的 DDR3 ZQ 校准协议。   他们 看到寄存器 D8h 为0、但最好设置为1以启用此功能。  您能告诉我们如何正确启用 DDR3 ZQ 校准吗?

 

谢谢、

开尔文