This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI J6 EVM EVM 板

Guru**** 2600295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/586281/ti-j6-evm-evm-board

大家好、

我有 一个 TI J6 EVM 板、它具有 REV-D、REV-H 和 REV-G、我可以在其中引导 Android-M 或 Android-N。

如果可能、请向我提出建议。

谢谢、

Alkesh Shah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Alkesh、

    Android v6AM.1.3 (Marshmallow)可从以下链接获取:

    www.ti.com/.../processor-sdk-dra7x

    software-dl.ti.com/.../index_FDS.html


    此致、
    帕维尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。
    此外、我还拥有 Jacinto6 EVM (REV-A 和 REV-D)、它支持 Android-M
    请尽快告诉我。
    谢谢、
    Alkesh Shah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alkesh、

    Android Marshmallow 6A.1.3 (目前最新版本)支持:J6 EVM (REV H)、J6 Eco EVM (修订版 C)和 J6 Entry EVM

    J6 EVM 修订版 G 和更高版本支持 Android Marshmallow 6.0.1.0 (2016年3月发布)

    对于 J6 EVM 修订版 A 和 D、没有 Android Marshmallow 上午6点支持

    J6 EVM 修订版 D 支持 Android KitKat 6ak.1.2



    此致、
    帕维尔